请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRPGR30ATGB 尊敬的:
我们希望识别配备德州仪器的134 kHz RFID TRPGR30ATGB 标签的动物。
为此、我们认为天线是一个很好的选择、天线被称为 RI-ANT-G01E。
因此、我的问题有两个:
- 此设置的最大覆盖范围是多少?
- 由于我理解问题1取决于 RFID 读取器的功率、您会推荐哪款 TI 的 RFID 读取器能够满足我们的要求?
- 如果 TI 的任何 RFID 读取器都可以管理使系统与此天线配合使用所需的功率、我们是否可以使用其他制造商提供的现成读取器?
非常感谢。 请确保安全。