This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGB:天线 RI-ANT-G01E 和 TRPGR30ATGB 的最大读取距离

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/960248/trpgr30atgb-maximum-read-distance-with-antenna-ri-ant-g01e-and-trpgr30atgb

器件型号:TRPGR30ATGB

尊敬的:

我们希望识别配备德州仪器的134 kHz RFID TRPGR30ATGB 标签的动物。

为此、我们认为天线是一个很好的选择、天线被称为 RI-ANT-G01E。

因此、我的问题有两个:

  1. 此设置的最大覆盖范围是多少?
  2. 由于我理解问题1取决于 RFID 读取器的功率、您会推荐哪款 TI 的 RFID 读取器能够满足我们的要求?
  3. 如果 TI 的任何 RFID 读取器都可以管理使系统与此天线配合使用所需的功率、我们是否可以使用其他制造商提供的现成读取器?

非常感谢。 请确保安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据使用的读取器和应答器的方向、您可以期望读取范围高达1m。

    请注意、天线 RI-ANT-G01E 是一种"寿命终止"产品。 此外、TI 不再提供功率读取器。

    兼容的读卡器产品由 http://protagd.com 销售

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Helfried