This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:请求重新补偿

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/943523/lpstk-cc1352r-request-for-repacement

器件型号:LPSTK-CC1352R

大家好、

一位客户购买了2套 LPSTK-CC1352R。 其中一个评估模块正在工作、而另一个评估模块未工作。 我已要求他检查电池电压和 VDD (J2连接器的引脚1和4之间的电压)。 电池电压为3.1V、而 VDD 电压为0.47V。 您能否建议其他诊断程序来检查评估模块的功能?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是否在没有硬件修改的情况下开箱即用?

    客户是否将测量值与工作板进行了比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否让客户 发布电路板两侧的高分辨率图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    客户上月订购了评估模块。 测试电路板后、他们工作了大约5分钟、然后其中一个电路板上的 LED 突然停止闪烁。 客户重新测试了不起作用的电路板中稳压器的输出电压、并测量了3.1V 电压。

    我要求客户测量电路板复位引脚处的电压。 电压均为3.01V。 我还要求测量电路板引脚46和47处的输出信号。 以下是结果

    功能板

    引脚46  

    引脚47

    非功能板

    引脚46

    引脚47

    这是两个评估板的图片

      

    振荡器似乎有缺陷。 请确认我们是否要更换其中一个评估模块。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    PS:请勿直接在 X24M_P 和 X24M_N 或 X48M_P 和 X48M_N 引脚上测量、因为这可能会使器件砖型。

    在我们确认更换之前、还请允许客户进行最终测量:

    请参阅 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项中的"12.1加电"部分

    https://www.ti.com/lit/an/swra640e/swra640e.pdf 

    1) 1)更换电池。

    2) 2)测量 VDDR (引脚45、48)和 DCOUPL (引脚23)。

    3) 3)尝试在 SmartRF Studio 中进行数据包测试。

    4) 4)如果工作正常、请尝试恢复出厂映像:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_cc13x2_26x2sdk_4_20_03_00/modules/lpstk/lpstk_oobe/lpstk_oobe.html#-task-1-flashing-the-out-of-box-project 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我让客户根据您的建议测试器件、下面是他的反馈。

    "我更换了电池。
    我通过示波器测量了电压:引脚45和48上为1.72V、引脚23上为2.72V。
    在 Smart RF Studio 中:我已通过 JTAG 将传感器标签连接到1352 Launch Pad、并且已检测到它。 然后、在我看来、数据包 TX 被通过。 连续 RX 和 TX、另请参阅屏幕截图。
    为了尝试数据包 RX、我知道我需要另一个器件来传输数据。 这意味着这两个传感器标签中的每一个都应该连接到另一个1352 LaunchPad?
    我有两个传感器标签、但只有一个1352 Launch Pad!?
    但是、LED 未闪烁、扫描未检测到传感器标签。
    接下来该怎么办? 可恢复出厂映像(步骤4)"
    此致、
    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、首先尝试步骤4:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_cc13x2_26x2sdk_4_20_00_00/modules/lpstk/lpstk_oobe/lpstk_oobe.html#-task-4-restore-to-the-factory-image 

    如果不起作用、则尝试通过 Launchpad 上的 XDS JTAG 调试器重新加载程序:从 SDK 位置加载演示项目 \CC1352R1_LAUNCHXL\ble5stack\multi_sensor and the BIM separately. Refer to :"调试 LaunchPad SensorTag "部分:

    dev.ti.com/.../lpstk_oobe.html

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/874197/3234534#3234534 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我尝试使用 BTN1和 ON/OFF 开关恢复出厂映像,但没有结果。

    然后、我使用 XDS JTAG 调试器将 multi_sensor 项目重新加载到传感器标签、但与之前一样、在 BLE 扫描期间 LED 不闪烁并且无法发现传感器标签。 因此、在我看来、这意味着传感器标签可以通过 JTAG 进行通信、但 BLE 通信存在问题。

    我不明白我应该如何处理 BIM。

    谢谢、

    9月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Septimiu、

    尝试参考此主题:

    e2e.ti.com/.../874197

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我使用 CC1352 Launch Pad 和 JTAG 将 BIM、片外下载到传感器标签。 然后我再次尝试使用 BTN1和开关恢复开箱即用。 无结果、LED 不闪烁、无法通过扫描找到传感器标签。

    谢谢、

    9月

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Septimiu、

    好的、我批准退回此装置。

    请参阅此主题。