大家好、
我使用 DLP7970ABP 读取非标准 RFID 标签。 TRF7970A 用于直接模式0、我可以读取和写入这个非标准 RFID 标签。
但读/写非常不稳定。
为了进行比较、我使用了 TRF7970A 的演示项目并读取了 ISO14443A 卡。 一切都很好。 我在 TRF7970A 的引脚8上连接了示波器、我可以看到 ISO14443A 卡上的负载调制应答、0和1之间的电压降约为50mV。
但是、当我读取非标准 RFID 标签时、我无法在示波器屏幕上看到负载调制应答、但我可以在 TRF7970A 的 IO6上读取位、并且这个位流经常是错误的。
因此、据我了解、在负载调制应答时、问题的0和1之间的差异非常小。
如何在 TRF7970A 的引脚8处更改电容器的分压器1200pf、或者应该如何增加0和1之间的差值、以便 TRF7970A 能够检测到它们稳定?
感谢你的帮助。