This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:DLP7970ABP 负载调制 Rx 信号振幅问题

Guru**** 2563220 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/938988/trf7970a-dlp7970abp-load-modulated-rx-signal-amplitude-problem

器件型号:TRF7970A

大家好、

我使用 DLP7970ABP 读取非标准 RFID 标签。 TRF7970A 用于直接模式0、我可以读取和写入这个非标准 RFID 标签。

但读/写非常不稳定。

为了进行比较、我使用了 TRF7970A 的演示项目并读取了 ISO14443A 卡。 一切都很好。 我在 TRF7970A 的引脚8上连接了示波器、我可以看到 ISO14443A 卡上的负载调制应答、0和1之间的电压降约为50mV。

但是、当我读取非标准 RFID 标签时、我无法在示波器屏幕上看到负载调制应答、但我可以在 TRF7970A 的 IO6上读取位、并且这个位流经常是错误的。

因此、据我了解、在负载调制应答时、问题的0和1之间的差异非常小。

如何在 TRF7970A 的引脚8处更改电容器的分压器1200pf、或者应该如何增加0和1之间的差值、以便 TRF7970A 能够检测到它们稳定?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我不知道您的非标准标签正在传输什么、我假设它也使用424kHz 或848kHz 的副载波调制。 如果情况并非如此、则尝试更改"RX 特殊设置寄存器"(0x0A)中的设置、从而更改输入带通特性。

    在任何情况下、您都必须按照数据表第11页中的说明、在 RX_IN 上维持 VRF_INmin 的最低要求。

     对阻抗匹配网络的任何更改都必须非常小心。 当改变分压器时、天线线路上产生的电容不应改变。 因为我从未尝试过您必须在您的电路中评估它。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    感谢您的回答。

    我尝试更改  "RX 特殊设置寄存器"(0x0A)处的值、但 id 没有帮助。

    我在 TRF7970A 的 Rx 引脚上连接示波器、因此我在 TRF7970A 的内部带通滤波器之前看到信号。

    问题是 RFID 标签的负载调制使调制和非调制 Rx 信号之间的电压差非常小、我需要任何解决方案来使这种差异更大、但我不熟悉 HF 硬件原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihail、

    很抱歉、这是我们 无法支持的内容。

    TI 提供了标准标签的应用示例。 如果您使用的非标准标签不符合 调制标准、 则客户应在数据表中定义的规格范围内找到使用 TRF7970A 的方法。

    请首先检查您的标签是否使用424kHz 或848kHz 的副载波调制、以查看 TRF7970A 是否支持您的标签。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    非常感谢您的帮助和回复。

    我找不到标签的副载波调制、但我知道 我有13242位/秒的流速、因此一位的长度为75.5us。

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihail、

    根据我的理解、我不需要帮助、因此我将关闭此主题。

    如果您需要我们的器件支持、请随时打开新主题。

    此致、

    Helfried