This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:演示设计的钻孔文件有错误?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/938801/cc8531-drill-file-for-the-demo-design-has-errors

器件型号:CC8531

我们已将设计文件发送给 PCB 制造商、但它们存在问题-钻孔图似乎显示的所有孔大小相同、但每个孔应有4个更大的尺寸中的几个。    我可以查看 CADSTAR 中的文件、因此我写下了列表- A = Circle 0.6/0.3 B = QFN PAD W drill 0.68x1.02 C = 1.8mm 未镀层 D = Circle 0.4/1.3 我从相关孔洞的项目属性菜单中获得这些数字。   电路板制造商似乎说钻孔文件没有其他直径?  我不知道、我不熟悉钻头文件的格式。    我不确定如何获得他们需要的东西。  设计在 CADSTAR 中确实是开放的、但许多设置与我们的标准方法有很大不同、因此 我无法生成新文件。

我是从技术支持案例中发送到这里的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否分享您所指的演示设计?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀!  我忘记列出它了!

    CC85xxDK-Headset |用户指南:

    CC85xxDK-Headset |快速入门:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个有设计文件-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于音频插孔(J1和 J2)安装孔。 1.7mm - 4孔。 请参阅以下 Drwg。

    用于按钮开关(B1)-安装孔尺寸- 1.1mm - 2孔。 下图。

    所有其他孔的尺寸都相同。

    是的、这是一个非常旧的设计、我找不到钻孔图。  但您可以使用上述信息。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不能真正帮助...  我可以查找部件。  我需要为 PCB 制造商修复钻孔文件...  它的设置方式我不能做太多、因为本设计中 CADSTAR 文件中的所有设置内容都与我们使用的设置非常不同。  我已经向他们发送了一个孔尺寸列表和设计 zip 文件中钻图纸中的字母标识符、他们仍然无法构建电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 如果您提供有关孔尺寸和孔标识符的信息、那么您的 PCB 制造还需要什么?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用随附的 pdf -

    A =圆0.6/0.3

    B = QFN 焊盘 W 钻0.68x1.02

    C = 1.8mm 未镀通

    D =圆0.4/1.3

    我从有问题的焊盘/孔的项目属性菜单中获得了这些数字。

    下面是一个字母/孔位置的 pdf。  以及2个看起来可能与原始演示设计附带的钻头文件类似的文件。  但是、就像我写的那样、我不确定它们是采用不熟悉的格式。

    我尝试附加文件、但从该网站收到错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CC85XX-headset-reference-design-1_5F00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../NCdrill.spl.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../drill.spl.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    drill.spl 和 nCDrill.spl 是光绘文件。

    他们可以使用 Gerber 查看器打开这些文件。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这一个或另一个是这样的。  

     Drill.spl 在光绘查看器中打开。  它显示孔位置的图像。  对于具有不同尺寸的相对较少的孔、它似乎有一些指示。  

    NCDrill.spl 我只能使用文本编辑器查看、我使用的光绘查看器无法识别它。   它显示为一个包含大部分数字的加密列表。  我无法"读取"任何内容来判断它是否正确。

    PCB 制造商说孔的大小都相同/ 不同直径的数据不在文件中。  我无法进行检查。  

    我无法生成一个新文件-逐件地重新绘制原理图、构建我的库中没有的任何器件、以及自行布置 PCB。  我最终必须这样做、但我们希望至少在花这个时间之前启动并运行演示设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注-我已将这2个文件重新发送给 PCB 制造商。  它们报告所有孔直径都是相同的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到一个标志"TI 认为这已解决"。

    未解决。  我仍然没有适用于此设计的钻头文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的是钻孔尺寸。

    您可以在 PDF 和 Gerber 文件(Drill)中看到钻孔图例。 这两个选项都已附加、可供您参考。

    我们通常以 PDF 格式向 PCB 制造提供钻孔图(钻孔图例和孔尺寸)以及钻孔文件和 NC 钻孔文件。 这应该足以通过 PCB 制造在 PCB 上钻孔。

    e2e.ti.com/.../2438.DrillHoleSizes.txt

    e2e.ti.com/.../5153.CC85XX-headset-reference-design-1_5F00_3_5F00_LAYOUT.pdf

    e2e.ti.com/.../5852.drill.spl

    e2e.ti.com/.../2047.NCdrill.spl

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的是钻孔尺寸。

    您可以在 PDF 和 Gerber 文件(Drill)中看到钻孔图例。 这两个选项都已附加、可供您参考。

    我们通常以 PDF 格式向 PCB 制造提供钻孔图(钻孔图例和孔尺寸)以及钻孔文件和 NC 钻孔文件。 这应该足以通过 PCB 制造在 PCB 上钻孔。

    e2e.ti.com/.../5141.DrillHoleSizes.txt

    e2e.ti.com/.../3771.CC85XX-headset-reference-design-1_5F00_3_5F00_LAYOUT.pdf

    e2e.ti.com/.../2845.drill.spl

    e2e.ti.com/.../4667.NCdrill.spl

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 我会将这些信息发送给他们。

    Dave