我们已将设计文件发送给 PCB 制造商、但它们存在问题-钻孔图似乎显示的所有孔大小相同、但每个孔应有4个更大的尺寸中的几个。 我可以查看 CADSTAR 中的文件、因此我写下了列表- A = Circle 0.6/0.3 B = QFN PAD W drill 0.68x1.02 C = 1.8mm 未镀层 D = Circle 0.4/1.3 我从相关孔洞的项目属性菜单中获得这些数字。 电路板制造商似乎说钻孔文件没有其他直径? 我不知道、我不熟悉钻头文件的格式。 我不确定如何获得他们需要的东西。 设计在 CADSTAR 中确实是开放的、但许多设置与我们的标准方法有很大不同、因此 我无法生成新文件。
我是从技术支持案例中发送到这里的