This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531-CC2592设计审查

Guru**** 2384300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/951992/cc8531-cc2592-design-review

主题中讨论的其他器件:CC8531CC2592

您好、TI 专家、  

我正在进行 CC8531+CC2592设计、并确保射频设计并非易事。 因此、请帮助我完成您的审核、以确保我的设计。 我附加了原理图、堆栈和光绘文件。 在原理图的射频部分、我还不够确定。 那么、您也可以检查一下吗?

此致、

 e2e.ti.com/.../8360.Wireless-audio-system.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在设计中使用的堆叠。  

    这里是特征电阻器50Ohm、我在射频迹线中得到的值为11.3mil = 0.3mm。 对吗? 请帮我非常感谢您的反馈:)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我认为您应该发送完整的原理图和布局以供审核。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是完整的设计文件。

    感谢您的反馈:)

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但愿一切顺利。 如需查看设计、请在此处提交: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS。 这是及时将审核指派给专家的最佳方式。

    谢谢、

    Riz