This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 读取标签问题

Guru**** 2560580 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/949382/trf7970a-trf7970a-read-tag-issue

器件型号:TRF7970A

您好!

去年、我们使用 TRF7970A 制造了 NFC 读/写器并成功交付。  

对于同一客户、我们再次设计了具有附加接口的 NFC 标签读取器。  此设计在布局方面与之前的 NFC 卡不同、否则原理图完全相同。

现在、我们面临着此 NFC 卡的问题。  新设计基于双卡方法。  

具有 PCB 天线的 NFC 卡和 TRF7970A 芯片、具有 STM32微控制器的 CPU 卡。  两者均通过 FPC 电缆连接。  TRF7970A 初始化正在通过 SPI 成功、但是
NFC 卡读取未成功。  TRF7970A 芯片输出 VDD_X_O (3.4V)、VDD_A_O (3.4V)和 VDD_RF_O (4.3V)正确。  
我们还在 SYS_CLK 输出上观察到适当的时钟信号(3.39MHz)、但我们无论如何都不会使用该信号。  但我们没有获得卡读取中断。  

我们尝试了通过 uFL 连接器和板载 PCB 天线连接的外部 NFC 天线。  我们能够在天线上看到振幅约为+/-10V 的13.56MHz 信号。  

我们将使用随 TRF7970A-EVM 板提供的 TI 固件库。

请向我们建议任何调试过程。

谢谢 、此致

Vijay H.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    这一点超出了我们的支持范围。

    我了解您所面临的问题、我看到您已经检查了您的设置的基础知识。 首先要检查 的是 NFC 卡是否接收到正确的命令并且 确实在应答。 下一步是检查   TRF7970A 的 RX 输入是否会看到 RX 信号。

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我正在与 Vijay H S 合作

    TRF7970A IC 接收命令、并接收到 Abe 以正确应答微控制器。 向 TRF7970A 发送软初始化和空闲命令后、我们能够将预期结果从 TRF7970A 发送到微控制器。

    2.我们可以看到 RX_MAIN 电源轨上的信号差异、同时将 NFC 标签放置在 PCB 天线附近。

    请向我们建议任何调试过程。

    谢谢、此致

    Kolla Gnanendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kolla,

    在您写的第一篇文章中、您已经使用正在工作的 TRF7970A 构建了一个读取器。 您的新设计基于不同的机械设置、无法正常工作。

    您是否在新读取器上使用相同的固件? 您使用的是哪种应答器标准? (ISO14443 ISO15693…)

    您能否确认应答器(标签) 发送对读取器命令的响应。 这对于查看您的问题是否与 TX 或 RX 相关至关重要。

    您能否确认天线匹配网络正确且天线已调整?

    如果您没有天线设计指南、请单击此处查看"天线设计指南"的链接:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我们使用的固件与以前的读取器相同。

    我们使用 的是应答器标准 ISO14443。

    我们使用的是(Molex)外部射频天线。

    我附上了供参考的图片。

    谢谢、

    Kolla Gnanendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kolla,

    如果您使用相同的固件、则问题可能与软件无关。

    请再次检查您的电路以及组装的组件是否具有正确的值。

    当使用 ISO14443时、我们必须区分 A 和 B。如果标签正在响应读取器命令、我仍然无法从您的一方得到确认。

    我在这里添加了两个屏幕截图、一个用于 ISO14443A、一个用于 ISO14443B、以展示这两个屏幕的外观。

    黄色信号来自带有拾取线圈的天线(在本例中、仅 探针尖端 与探针的 GND 线连接以构建具有一个环路的线圈)、蓝色信号在 TRF7970A 的 RX_IN1引脚处测量。

      

      

    此致、

    Helfried