您好!
去年、我们使用 TRF7970A 制造了 NFC 读/写器并成功交付。
对于同一客户、我们再次设计了具有附加接口的 NFC 标签读取器。 此设计在布局方面与之前的 NFC 卡不同、否则原理图完全相同。
现在、我们面临着此 NFC 卡的问题。 新设计基于双卡方法。
具有 PCB 天线的 NFC 卡和 TRF7970A 芯片、具有 STM32微控制器的 CPU 卡。 两者均通过 FPC 电缆连接。 TRF7970A 初始化正在通过 SPI 成功、但是
NFC 卡读取未成功。 TRF7970A 芯片输出 VDD_X_O (3.4V)、VDD_A_O (3.4V)和 VDD_RF_O (4.3V)正确。
我们还在 SYS_CLK 输出上观察到适当的时钟信号(3.39MHz)、但我们无论如何都不会使用该信号。 但我们没有获得卡读取中断。
我们尝试了通过 uFL 连接器和板载 PCB 天线连接的外部 NFC 天线。 我们能够在天线上看到振幅约为+/-10V 的13.56MHz 信号。
我们将使用随 TRF7970A-EVM 板提供的 TI 固件库。
请向我们建议任何调试过程。
谢谢 、此致
Vijay H.S