This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:芯片在运行软件初始化命令后不会进入断电状态

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/946502/trf7970a-chip-does-not-go-into-power-down-state-after-running-software-init-command

器件型号:TRF7970A

您好!

优化 TRF7970A 的功耗时遇到一些问题。

我的定制 PCB 在加电和初始化后的电流~100uA。 如果我向 TRF7970A 发送软件初始化命令(0x03)、然后断电、则电路板电流消耗上升~370uA。

以下是我的过程:

-> ON INIT、Pull LOW SS、EN 2 -> Pull High SS ->等待4ms -> Pull High EN ->等待100ms ->发送软初始化->发送 IDLE 命令->等待1ms ->设置其他设置( 数据表的第6.11节) ->拉低 EN 和 SS

->在 INIT 上、拉低 SS、EN、EN 2 ->拉高 SS ->等待4ms ->拉高 EN ->等待100ms ->发送软初始化->发送空闲命令->等待1ms ->拉低 EN 和 SS

->在 INIT 上、拉低 SS、EN 2 ->拉高 SS ->等待4ms ->拉高 EN ->等待100ms ->发送软初始化->发送空闲命令->等待1ms ->将所有寄存器写入 POR 默认值->拉低 EN 和 SS

所有这些都不会导致功耗降至100uA

如果我打开和关闭芯片、它会返回到100:

->在 INIT 上、拉低 SS、EN 2 ->拉高 SS ->等待4ms ->拉高 EN ->等待100ms ->拉低 EN 和 SS





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sava、

    您所测量的电流是针对整个 PCB 而编写的。 这是否还包括处理器?

    是否只能测量 TRF7970A 消耗的电流?

    在您的描述中、EN 和 EN2 处于低电平。 这应导致电流低于5µA μ A。

    请检查您的处理器是否也处于与上电后相同的低功耗状态、或者是否有任何其他部件消耗电流。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我们的 SPI 固件存在问题

    谢谢、

    Sava