您好!
优化 TRF7970A 的功耗时遇到一些问题。
我的定制 PCB 在加电和初始化后的电流~100uA。 如果我向 TRF7970A 发送软件初始化命令(0x03)、然后断电、则电路板电流消耗上升~370uA。
以下是我的过程:
-> ON INIT、Pull LOW SS、EN 2 -> Pull High SS ->等待4ms -> Pull High EN ->等待100ms ->发送软初始化->发送 IDLE 命令->等待1ms ->设置其他设置( 数据表的第6.11节) ->拉低 EN 和 SS
->在 INIT 上、拉低 SS、EN、EN 2 ->拉高 SS ->等待4ms ->拉高 EN ->等待100ms ->发送软初始化->发送空闲命令->等待1ms ->拉低 EN 和 SS
->在 INIT 上、拉低 SS、EN 2 ->拉高 SS ->等待4ms ->拉高 EN ->等待100ms ->发送软初始化->发送空闲命令->等待1ms ->将所有寄存器写入 POR 默认值->拉低 EN 和 SS
所有这些都不会导致功耗降至100uA
如果我打开和关闭芯片、它会返回到100:
->在 INIT 上、拉低 SS、EN 2 ->拉高 SS ->等待4ms ->拉高 EN ->等待100ms ->拉低 EN 和 SS