主题中讨论的其他器件:MSP430F2370
你(们)好
我最近获得了一个 DLP-RFID2D 模块、该模块由用作 MSU 的 MSP430F2370和用作 RFID 读取器芯片的 TRF7970组成。 此外、它还使用 FT232RQ 与 PC 进行 UART 通信。 我尝试使用此选项在包含 NTAG213 IC 的 LXMSAPHA17-176无源标签(ISO14443A 类型2)上读取和写入数据。 我选择了 Docklight 来发送和接收对其的系列 cmd。 DLP-RFID2D 模块上有关14443A 2类标签的指令不多。 因此、我查看了 TI SLOA157文档作为参考、在第6.4节中、对于 NFC 2类、cmd 应该遵循表6和表4。 因此、我尝试了一些 cmds。 我可以通过 cmd 0109000304A0010000识别 UID、但我无法使用010C00030472A104AABB0000和010C0003047231040000等 CMD 读取或写入数据、我从这两个 CMD 获得的所有值都是[] 、括号内没有任何内容。
我能不能问我在这方面有什么问题、您的建议是什么。
谢谢