This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:无线传输距离数据

Guru**** 2567975 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H, DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/767077/rf430frl152hevm-transmit-data-of-distance-by-wireless

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HDLP-7970ABPTRF7970A

尊敬的 TI:

现在、我使用 TRF7970的 EVM 读取 RF430FRL152HEVM 的数据、但无线传输距离仅为2cm、该距离很短。

我想增加无线通信的距离、您能给我一些建议吗?

另外、如果我获得读取器的功率(TRF7970)、理论上距离会增加、但我不会占用 RF430FRL152HEVM 的限制距离。

如果我想达到无线通信的距离超过10cm、这是可行的吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该读取范围比您的设置所需的范围短、即使只是通过场为 RF430FRL152HEVM 供电也是如此。 您使用的是默认示例还是自定义代码?

    在增大读取范围方面、您的系统是由电池供电还是由现场供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我使用无线来支持电源、没有电池、我使用默认示例。

    我想增加距离、您能给一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将很难获得10cm 的范围、因为 RF430FRL152H 消耗的能量比标准 ISO15693标签多得多、以便在 MCU 上执行代码。

    更现实地说、当它被动供电时、最大值为~6-8 cm。

    增加读取距离的方法有:

    1) 1)读取器具有高输出电压。 对于 TRF7970A、这是通过提供5V 电压(请注意、我们的 DLP-7970ABP 在3.3V 下运行)并将稳压器控制设置设置为最大电平来实现的。

    2)针对 ISO15693定制天线、并具有高 Q 系数(您希望 Q 系数大约为17-20)

    3) 3)优化 RF430FRL152H 上的代码、使其尽可能处于 LPM 模式

    4) 4)使用合适尺寸的天线、大约为您的读取器使用信用卡大小、标签直径或宽度大约为3cm~。