请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152HEVM 主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H、 DLP-7970ABP、 TRF7970A
尊敬的 TI:
现在、我使用 TRF7970的 EVM 读取 RF430FRL152HEVM 的数据、但无线传输距离仅为2cm、该距离很短。
我想增加无线通信的距离、您能给我一些建议吗?
另外、如果我获得读取器的功率(TRF7970)、理论上距离会增加、但我不会占用 RF430FRL152HEVM 的限制距离。
如果我想达到无线通信的距离超过10cm、这是可行的吗?
非常感谢!