This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37145:关于 RI-STU-MRD2

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM, RI-STU-MRD2, TMS3705, TMS37145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/777350/tms37145-about-ri-stu-mrd2

器件型号:TMS37145
主题中讨论的其他器件:MRD2EVMRI-STU-MRD2TMS3705

您好!

我已经购买了设备 RI - STU - MRD 2来读取和写入 LF 数据、但在使用时、我有以下问题、您能回答我的问题吗
1.如何连接设备 RI-STU-MRD 2和 PC USB
  我希望您提供设备 RI - STU - MRD 2和 USB 连接图的引脚图
2.您能否向我提供设备 RI - STU - MRD 2的软件和操作手册

此致

Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xia、

    我建议购买 MRD2EVM、它具有将 MRD2连接到 PC 所需的一切:

    http://www.ti.com/tool/MRD2EVM

    如果您想自行构建电路板、MRD2EVM 用户指南中包含电路板原理图:

    www.ti.com/.../scbu050a.pdf


    对于此应答器、我们不提供任何软件。 您必须编写自己的代码。
    这可以通过使用 MRD2用户指南中描述的读取器的"位序列协议"来完成:

    www.ti.com/.../scbu049.pdf
    请参阅部分:
    6.2位序列协议 BSP

    应答器的示例命令为:

    0108C88000003208040A74

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried、

    感谢你的答复。

    我还有两个问题

    1.如果我购买了 MRD 2 EVM、能否使用 MRD 2 EVM 软件(主机和读取器之间的通信)与以下响应者进行通信
    如果可以、我可以参考 MRD 2 EVM 用户指南的内容是什么?
    2.您能解释一下您是如何获得您回答的数据0108C88000003208040A74的

    此致、
    Xia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xia、

    有关主机和读取器之间通信的说明、请参阅《MRD2用户指南》的第6章。

    命令示例遵循 MRD2用户指南(6.2章)中的位序列协议(BSP)说明
    对于示例中的十六进制字节、这意味着:

    0x01 起始字节
    0x08 命令长度
    0xC8 命令字节1 (在此命令中指定电源突发1、在命令中指定数据)
    0x80 命令字节2 (使用 PWM 时序)
    0x00 命令字节3 (在这种情况下无意义)
    0x00 0x32功率突发的长度(16位值= 50ms)
    0x08 要发送的位数
    0x04 要发送的数据(这是发送到应答器的命令)
    0x0A 应答机作为响应的预期字节数
    0x74 命令的校验和

    您必须从数据表中获取应答器命令的说明(在0x04上面的示例中)。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢您的回答。

    我已经成功购买了 MRD2EVM 器件、但使用该器件时遇到了一些问题、您能回答我的问题吗?

    1.我单击 RI-STU-MRD2 Demo Software [Check Tag Type](RI-STU-MRD2演示软件[检查标签类型])按钮、应答器类型列始终显示 No Transager Detected (未检测到应答器)。

    我的器件是 TMS3705、低位为134.2kHz

    我是否需要调整 MRD2EVM 器件的设置?

    还是需要其他固定装置或设备?

    MRD2EVM 器件中包含一些样片、例如 RI-TRP-R9QL-30。 它们的用途是什么?

    3.我想编辑 RI-STU-MRD2演示软件上的附件 RKYIN 以读取 EEPROM 数据。

     ST:01h

     长度:13h (对于长度、将命令区域的字节数分配给 FBCC 检查代码)

     Cmd1:E8h

     Cmd2:01h

     数据1:96h

     数据2:06

     写入时序设置:AA 00 4A 01 E0 01 08 02

     数据数量:06 (对于数据数量、将写入状态到 FBCC 检查代码的字节数)

     写入状态:10h

     密码:98h

     有效载荷:AAAAAAh

    ・写入时序设置中的各种数字意味着什么?

    ・我觉得我要发送的数据格式会很长。 RI-STU-MRD2演示软件的编辑栏中没有太多空列。 如何填充它、没有其他方法。

    此致、

    Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xia、

    您提供的文档是 RI-STU-ADR2读取器的主机到读取器协议。

    您使用的 RI-STU-MRD2读取器具有不同的主机到读取器协议。

    MRD2读取器随附的软件不可用于汽车产品。

    一些可与 MRD2读取器配合使用的应答器位于样片包中、例如 TRP-R9QL-30。

    这些应答器的主要用途是进行资产跟踪。

    使用 MRD2、可以读取和写入 TMS37145存储器、但我们不提供相应的软件。

    此应答器的软件仅适用于 ADR2读取器。

    对于您的应答器、您有自己的软件。

    作为起点、我连接了一个可用于与 MRD2读取器通信的实用程序。

    只需先选择使用过的 COM 端口、然后进入"Reader"选项卡。

    在这里,您可以将我给出的命令(例如:0108C88000003208040A74)发送给读取器,以读取应答器的第1页。

    您必须从 TMS37145的数据表中找出的其他命令。

    e2e.ti.com/.../MicroreaderII_5F00_V2_5F00_9.zip

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried

    感谢你的答复

    我知道自己制作软件
    我认为可以通过引用 TMS 规范的内容来制作软件

    1.您能否提供软件制作手册
    感谢您发送随附的文件、
    是否可以将数据写入 EEPROM?
    您是否有操作手册

    此致、
    Xia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xia、

    为 RI-STU-MRD2编写自己的软件所需的所有信息可在 MRD2用户指南中找到。
    此处详细介绍了所有协议。

    很抱歉、对于我上次开机自检所附的软件、没有可用的操作手册。

    原则上、可以将数据写入 EEPROM、但这取决于应答器的特定设置、例如"锁定页"。
    有关更多信息、请参阅应答器数据表。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried

    感谢你的答复

    是否需要在设备 RI-STU-MRD2的端子 ANT1和 ANT2之间连接47 μH 天线(对于低位为134.2kHz)?
    我发现我的 MRD2EVM 设施中未安装天线47μH。
    μH 可以从 TI 购买47 μ m 天线吗?

    此致、
    Xia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xia、

    MRD2EVM 具有内置 PCB 天线。 无需将天线连接到 ANT1/ANT2引脚。

    此致、
    Helfried