主题中讨论的其他器件:MRD2EVM、 RI-STU-MRD2、 TMS3705、
您好!
我已经购买了设备 RI - STU - MRD 2来读取和写入 LF 数据、但在使用时、我有以下问题、您能回答我的问题吗
1.如何连接设备 RI-STU-MRD 2和 PC USB
我希望您提供设备 RI - STU - MRD 2和 USB 连接图的引脚图
2.您能否向我提供设备 RI - STU - MRD 2的软件和操作手册
此致
Xia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经购买了设备 RI - STU - MRD 2来读取和写入 LF 数据、但在使用时、我有以下问题、您能回答我的问题吗
1.如何连接设备 RI-STU-MRD 2和 PC USB
我希望您提供设备 RI - STU - MRD 2和 USB 连接图的引脚图
2.您能否向我提供设备 RI - STU - MRD 2的软件和操作手册
此致
Xia
您好、Helfried、
非常感谢您的回答。
我已经成功购买了 MRD2EVM 器件、但使用该器件时遇到了一些问题、您能回答我的问题吗?
1.我单击 RI-STU-MRD2 Demo Software [Check Tag Type](RI-STU-MRD2演示软件[检查标签类型])按钮、应答器类型列始终显示 No Transager Detected (未检测到应答器)。
我的器件是 TMS3705、低位为134.2kHz
我是否需要调整 MRD2EVM 器件的设置?
还是需要其他固定装置或设备?
MRD2EVM 器件中包含一些样片、例如 RI-TRP-R9QL-30。 它们的用途是什么?
3.我想编辑 RI-STU-MRD2演示软件上的附件 RKYIN 以读取 EEPROM 数据。
ST:01h
长度:13h (对于长度、将命令区域的字节数分配给 FBCC 检查代码)
Cmd1:E8h
Cmd2:01h
数据1:96h
数据2:06
写入时序设置:AA 00 4A 01 E0 01 08 02
数据数量:06 (对于数据数量、将写入状态到 FBCC 检查代码的字节数)
写入状态:10h
密码:98h
有效载荷:AAAAAAh
・写入时序设置中的各种数字意味着什么?
・我觉得我要发送的数据格式会很长。 RI-STU-MRD2演示软件的编辑栏中没有太多空列。 如何填充它、没有其他方法。
此致、
Xia
您好 Xia、
您提供的文档是 RI-STU-ADR2读取器的主机到读取器协议。
您使用的 RI-STU-MRD2读取器具有不同的主机到读取器协议。
MRD2读取器随附的软件不可用于汽车产品。
一些可与 MRD2读取器配合使用的应答器位于样片包中、例如 TRP-R9QL-30。
这些应答器的主要用途是进行资产跟踪。
使用 MRD2、可以读取和写入 TMS37145存储器、但我们不提供相应的软件。
此应答器的软件仅适用于 ADR2读取器。
对于您的应答器、您有自己的软件。
作为起点、我连接了一个可用于与 MRD2读取器通信的实用程序。
只需先选择使用过的 COM 端口、然后进入"Reader"选项卡。
在这里,您可以将我给出的命令(例如:0108C88000003208040A74)发送给读取器,以读取应答器的第1页。
您必须从 TMS37145的数据表中找出的其他命令。
e2e.ti.com/.../MicroreaderII_5F00_V2_5F00_9.zip
此致、
Helfried