This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:射频测试(Smart RF Studio 7)

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/777454/cc2510-rf-test-smart-rf-studio-7

器件型号:CC2510

您好!

由于信任的成功率很低、我们现在使用 CC2510DK 进行测试。

但相同的寄存器设置会产生不同的结果。(OK => NG) 为什么?Pls 会有所帮助。

(TX、Rx、相同)

(确定↓)

(↓μ A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的(NG↓)屏幕截图未显示。
    您能更详细地阐述一下您的问题吗? 是否在 CC2510DK 上对 OK 和 NG 进行了测试?

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要您提供更多信息、以便能够为您提供帮助。
    你的正常跑步和你的 NG 跑步之间有什么区别?
    您是否在 Tx 和 Rx 端都使用 CC2510DK?

    请尽可能详细地说明您的测试设置。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R.M

    起初、该公司开发了产品、发现价格从42K 下降到41K。

    接收成功率将下降。

    它将在39K 时完全失败。

    现在它已通过 CC2510DK 进行测试。

    现在、我在 Tx 和 Rx 侧使用 CC2510DK。

    将42K 参数填充到 SmartRF Studio 7中。 测试正常。
    将42K 降至39K 后、测试 NG。
    然后调整42K 参数并测试 NG。
    可能就是这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我不明白您说的42K、41K 和39K 是什么意思? 您在谈论 Kbaud 吗? kHz 偏差? 或者?

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我没有解释。
    它是射频数据速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否为您的 OK 和 NG 设置提供确切的设置? 请在 Smart RF Studio 中使用代码导出。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我发现我有不同的操作序列、并且将有不同的结果。
    我的操作是否错误?
    ================================================================================================================
    OK↓(寄存器一对一输入)
    NG↓(开放式配置)
    ========================================================================================================
    寄存器文件↓
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的 Smart RF Studio?

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、R.M
    版本为1.7.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试升级到最新版本并查看您是否仍然遇到同样的问题?
    最新版本为2.12.1、可从以下位置下载: www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO

    此致、
    R.M.