请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2510 您好!
由于信任的成功率很低、我们现在使用 CC2510DK 进行测试。
但相同的寄存器设置会产生不同的结果。(OK => NG) 为什么?Pls 会有所帮助。
(TX、Rx、相同)
(确定↓)
(↓μ A)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于信任的成功率很低、我们现在使用 CC2510DK 进行测试。
但相同的寄存器设置会产生不同的结果。(OK => NG) 为什么?Pls 会有所帮助。
(TX、Rx、相同)
(确定↓)
您好、R.M
起初、该公司开发了产品、发现价格从42K 下降到41K。
接收成功率将下降。
它将在39K 时完全失败。
现在它已通过 CC2510DK 进行测试。
现在、我在 Tx 和 Rx 侧使用 CC2510DK。
将42K 参数填充到 SmartRF Studio 7中。 测试正常。
将42K 降至39K 后、测试 NG。
然后调整42K 参数并测试 NG。
可能就是这种情况。