大家好、
我们 重新设计了基于 TRF7970A 的 RFID 读取器(用于 ISO15693标签)。 我们使用的主要 MCU 是 ST 技术 Cortex M3平台。 STM32F103 + TRF7970A (通过 SPI)。
所有 SPI 读/写功能正常。但是没有针对库存请求的标签回复。
1) 1)我们可以在 raw wirte (Inventory)之后获得 TX 完成中断。
2) 2) TX 完成后、RX_NO_RESPOND 中断正常获取所有16个时隙、而不是标签应答。
3) 3)我们尝试按范围监控 TX_OUT 引脚、当库存请求时 、我们可以捕获 ASK 信号发生更改、这意味着 TRF7970A 已成功发送库存命令;
4)但未观察到 RX;
5) 5) TRF7970A EVM 板可以准确观察到标签。 它是一个 ISO15693标签。
能不能有人花几分钟时间帮助我们解决这个问题,非常感谢。
下面是我们的计划流程:
下面是 我们 TRF7970A 的原理图:
谢谢
约翰·王