请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7961 您好!
我有一个非常"简单"的应用程序。
我必须检测 RFID 卡 ISO15693是否位于天线旁边。 我真的没有需要
读取或写入数据。 我只需要 RFID 卡(忽略其唯一 ID 或任何其他数据)
以将其用作触发器。 因此、我只需要像中断线这样的触发信号。
是否可以使用集成了读/写功能的高集成芯片、并且简单
使用它的 IRQ 线路? 因为我不想使用微控制器配置此芯片。
有什么想法吗?
谢谢