This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7961:在没有实际读数的情况下检测 ISO15693卡只将其用作触发器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/776380/trf7961-detect-iso15693-card-without-real-readout-only-use-it-as-trigger

器件型号:TRF7961

您好!

我有一个非常"简单"的应用程序。

我必须检测 RFID 卡 ISO15693是否位于天线旁边。 我真的没有需要
读取或写入数据。 我只需要 RFID 卡(忽略其唯一 ID 或任何其他数据)
以将其用作触发器。 因此、我只需要像中断线这样的触发信号。

是否可以使用集成了读/写功能的高集成芯片、并且简单
使用它的 IRQ 线路? 因为我不想使用微控制器配置此芯片。

有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wolfgang、

    TRF79xx 系列器件需要一个 MCU 进行配置才能进行任何操作。 如果没有 MCU、就无法使用 TRF79xx 器件、该芯片将无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍、

    是否有任何其它芯片系列可以帮助您?

    否则、我必须使用 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wolfgang、

    TRF79xx 器件是我们提供的唯一读取器 IC、您必须使用 MCU 才能使用我们的任何可能解决方案。