This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:高功率读取器的来源?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157, RI-STU-MRD2, MRD2EVM, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/771211/tms37157-source-for-hi-power-readers

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件: RI-STU-MRD2MRD2EVMTMS37126TMS37F128UCC27424

我正在尝试使用 TMS37157智能 RFID 芯片开发数据记录器应用。  

有人能帮我找到一款适合此芯片的高功率、远距离(1-2米)读卡器吗?  我更喜欢商业生产的东西、在与制造商安排演示后、我们可以购买现成的产品。

我还希望与那些使用此芯片创建了工作应用程序以分享想法和解决方案的人聊天。

Kelly Borsum、P. E.、1-619-794-7788、位于南加州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    TI 不再提供高功率 LF 读取器。 我们提供 RI-STU-MRD2读取器、可与 TMS37157搭配使用。
    只要我知道有一家公司提供 MRD2与电源模块的组合。

    在任何情况下、实现1m 至2m 的距离都是一个大目标。 两侧都需要大型天线。 对于 TMS37157、我建议使用铁氧体天线。
    只读应答器与此范围内的功率读取器配合使用。 如果这也适用于 TMS37157、则必须进行评估、因为它具有更高的功耗。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我有一个 MRD2EVM 读取器、还有一个包含在原始 TMS37157 EVAL 套件中的 ACC-ADR2-10、可以成功地与我们的 TMS37157板进行通信...现在这个问题还不大。 我已经向具有更远距离读取器的来源推荐了几个信息、并将立即跟进这些信息、包括您发送的信息。
    供参考、我被告知 TMS37157 EVM 套件因从 Neosid (一家完全无用的供应商!)获取天线之外的其他问题而停产。 我在他们的4513TC 系列中找到了 Coilcraft 的直接替代产品。 它们没有在网上列出、但我们在几周内订购了30个样片、它们似乎正常工作。
    天线看起来具有极强的方向性。 我已经尝试将两个铁氧体天线置于90度、并调整电容器以提供恰好低于134.2kHz 的谐振。 我似乎在感应板上产生了很好的电压、但没有通信。 对此有任何建议吗???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    您将讨论两个铁氧体天线。 您是否使用铁氧体天线更换了读取器侧?
    如果是这种情况、那么我假设读取器天线的 Q 因子为高电平。 读取器的 Q 因子应在10范围内、否则来自读取器的 ASK 调制电报失真、无法被标签检测到。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Helfried!

    首先、非常感谢推荐。

    接下来、我使用了来自 Coilcraft 的两个铁氧体天线、这两个天线是我一直在使用的、可直接替代不可用的 Neosids、并将它们与 TMS37157一起放在标签板上。 我没有修改我的两个读取器中的任何一个。  我进行了数学计算、使用了2%的电容、将谐振频率设置在130KHz 范围内。 感应器的电压在5-6V 范围内似乎是合理的、但感应器没有返回的数据。 我很快会用电池尝试它、看看会发生什么情况。 您的朋友表示、两个90 度天线将提供45度矢量、我们确实需要三个单独的天线以及它们自己的驱动器。

    与休斯顿的人们进行了大量交谈、其中一件事是 、现在还有另外一个芯片提供了3D 天线(三个正交天线有3个独立电路)。 他记得它有一个像 TMS37126这样的器件型号、它被用作一个智能标签来测量大约20英尺深的桥接中的位移。 我确实找到了 TMS37F128 3D 密钥卡、但我们确实需要某种方式来从标签端的 uC 传输数据 如果您知道过去某个时候存在这样一个芯片、您能否向我发送有关该芯片的信息?  我可能能够在供应链中找到一些地方。 如果它仍在生产中,那么您可能会听到欢乐的声音:-)

    128 3D 标签包含一个使用 UCC27424 (SCBA031)分别驱动三个高功率天线的设计。 这可能对读取器有效、但我们认为标签也需要3D 天线系统、因为我们知道标签在动物中的方向。

    此致。

    Kelly