This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用 TMS37157智能 RFID 芯片开发数据记录器应用。
有人能帮我找到一款适合此芯片的高功率、远距离(1-2米)读卡器吗? 我更喜欢商业生产的东西、在与制造商安排演示后、我们可以购买现成的产品。
我还希望与那些使用此芯片创建了工作应用程序以分享想法和解决方案的人聊天。
Kelly Borsum、P. E.、1-619-794-7788、位于南加州
你好,Helfried!
首先、非常感谢推荐。
接下来、我使用了来自 Coilcraft 的两个铁氧体天线、这两个天线是我一直在使用的、可直接替代不可用的 Neosids、并将它们与 TMS37157一起放在标签板上。 我没有修改我的两个读取器中的任何一个。 我进行了数学计算、使用了2%的电容、将谐振频率设置在130KHz 范围内。 感应器的电压在5-6V 范围内似乎是合理的、但感应器没有返回的数据。 我很快会用电池尝试它、看看会发生什么情况。 您的朋友表示、两个90 度天线将提供45度矢量、我们确实需要三个单独的天线以及它们自己的驱动器。
与休斯顿的人们进行了大量交谈、其中一件事是 、现在还有另外一个芯片提供了3D 天线(三个正交天线有3个独立电路)。 他记得它有一个像 TMS37126这样的器件型号、它被用作一个智能标签来测量大约20英尺深的桥接中的位移。 我确实找到了 TMS37F128 3D 密钥卡、但我们确实需要某种方式来从标签端的 uC 传输数据 如果您知道过去某个时候存在这样一个芯片、您能否向我发送有关该芯片的信息? 我可能能够在供应链中找到一些地方。 如果它仍在生产中,那么您可能会听到欢乐的声音:-)
128 3D 标签包含一个使用 UCC27424 (SCBA031)分别驱动三个高功率天线的设计。 这可能对读取器有效、但我们认为标签也需要3D 天线系统、因为我们知道标签在动物中的方向。
此致。
Kelly