This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CC8520/30可支持多少个节点

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/801091/cc8520-how-many-nodes-can-cc8520-30-support

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: CC2592CC2590

降级:

关于 PN、有一些疑问、请。 请提供一些建议。

1、CC8520/30能否支持星形网络?

 2. CC8520/30可支持多少个节点?

3.我们能否通过远程控制任何节点接收视频信号?

4、CC8520/30是否支持 信号覆盖范围超过50米(无 屏障)?

频率是否约为4MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    CC85xx 器件在 CC85xx´s 指南中有详细的说明。

    1、2:最多可将4个从器件连接到星型网络中的一个主器件。
    3.不
    4.通过使用 CC2590或 CC2592范围扩展器、可以在视线环境中实现这一点。
    5.哪个频率?

    此致、
    Fredrik