Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2592, CC2590
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8520 主题中讨论的其他器件: CC2592、 CC2590
降级:
关于 PN、有一些疑问、请。 请提供一些建议。
1、CC8520/30能否支持星形网络?
2. CC8520/30可支持多少个节点?
3.我们能否通过远程控制任何节点接收视频信号?
4、CC8520/30是否支持 信号覆盖范围超过50米(无 屏障)?
频率是否约为4MHz?