请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152HEVM 主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H、 MSP430G2553
大家好、我是 Hyosung Kim
我使用 TRF7970ABP + MSP430G2553连接 RF430FRL152H
以前、可以通过 GUI 在演示模式下检查传感器行为。
但是、无法确认、因为有一天会出现错误"Could not read from the device / Could not write to the device"(无法从设备读取/无法写入设备)。
我们如何解决这个问题?