This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:GUI 问题(演示模式)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/799001/rf430frl152hevm-gui-issue-demo-mode

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HMSP430G2553

大家好、我是 Hyosung Kim

我使用 TRF7970ABP + MSP430G2553连接 RF430FRL152H

以前、可以通过 GUI 在演示模式下检查传感器行为。

但是、无法确认、因为有一天会出现错误"Could not read from the device / Could not write to the device"(无法从设备读取/无法写入设备)。

我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    首先、请检查 RF430FRL152H EVM 上跳线的设置、如第一个选项卡中 GUI 图片所示。

    如果您有一个启用 NFC 的智能手机、则可以尝试检测 RF430FRL152H 以查看 EVM 是否正常工作。

    如果 RF430FRL152H 固件损坏、您必须恢复固件、但为此、您需要使用 TI 的编程工具。

    此致、
    Helfried