This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:使用 RTT 工具的 WiFi 接口测试未运行

Guru**** 2813005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/835635/wl1837modcom8i-wifi-interface-test-using-rtt-tool-not-running

器件型号:WL1837MODCOM8I

我们正在尝试测试 WL1837MODCOM8I-SDMMC:WL1837MODCOM8和 SDMMC 适配器包。

我们将 WL1837MODCOM8插入 SDMMC 适配器、并将 SDMMC 适配器通过 SD 卡插槽连接到笔记本电脑。 RTT 工具用于测试 WiFi

但我们无法使电路板运行。 下面是应用程序窗口的快照和 观察结果。 请求支持以启动并运行套件。

 

  1. 应用程序将状态显示为未连接
  2. 如果单击"Connect"、则错误显示为  Connection Failed:Calling Connect Target Returned 4.
  3. 应用程序底部有一条消息显示“Net status:Closed (网络状态:已关闭)”。 这意味着什么?

 当电路板插入 SDIO 插槽时、电路板上的 LED 会亮起、几秒钟后、所有 LED 都会熄灭。 我们将设置跳线以在主机模式下运行、并通过 SDIO 插槽供电。 请告诉我们、我们是否有任何机会遗漏了任何其他步骤。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了以下内容:

    COM8板插入 SDMMC 适配器板的 COM8连接器、PC 通过 USB 电缆连接到适配器板上的 Mini USB 连接器。  该电路板通过 USB 供电。  请勿使用 PC 上的 SD 卡插槽。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis、

    非常感谢您的回答。

    是的、我们已参考了这些文档。 但是、我们的目的是验证 SDIO 接口上的某些电气参数、以便在我们的实际设计中验证某些观察结果。 那么、SDIO 接口是否可以通过任何方式运行以检查 SDIO 接口线路上的电气参数?

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    然后、让我尝试从硬件团队中抽取一名员工、因为他们将能够更好地帮助您。  从您的初始帖子中看不到您到底是什么、除了将 WL COM8和适配器连接到 PC 上。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis、

    非常感谢您的支持。 将等待硬件团队的更新。 希望很快获得解决方案。

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    BTW、如果您尝试验证 SDIO 接口或查看该总线上的某些电气特性、您将完全无法使用 RTTT。  RTTT 使用控制器的串行接口、在此调试模式下、WL8不会使用 SDIO 接口。  如果您真的想查看接口,则需要获取一个主板,如 BeagleBone Black () ,然后点击连接器以查看信号。

    此致、

    特拉维斯