This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:内部温度传感器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/835837/ccs-rf430frl152h-internal-temperature-sensor

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用内部温度传感器测量温度。

我是通过将 SD14INCH 设置为001b 来实现的、并且我将输出存储到特定的存储器位置。

当我从存储器中读取值时、似乎会测量温度、因为当我用手指放在电路板上时、该值会上升、而当我将电路板放在冰箱中时、该值会下降。  

但是,该值仅以32的倍数变化,并且波动很大(最多可达96个,即3*32)。

我不认为它是精确测量温度的、因为当我将电路板放在冰箱中时、温度值变化了大约1000、而只有大约30步、即32步、

我认为30个步长不足以捕获微小的温度变化。

您能给我一些关于我遗漏的要点的建议吗?  

谢谢你。