请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试使用内部温度传感器测量温度。
我是通过将 SD14INCH 设置为001b 来实现的、并且我将输出存储到特定的存储器位置。
当我从存储器中读取值时、似乎会测量温度、因为当我用手指放在电路板上时、该值会上升、而当我将电路板放在冰箱中时、该值会下降。
但是,该值仅以32的倍数变化,并且波动很大(最多可达96个,即3*32)。
我不认为它是精确测量温度的、因为当我将电路板放在冰箱中时、温度值变化了大约1000、而只有大约30步、即32步、
我认为30个步长不足以捕获微小的温度变化。
您能给我一些关于我遗漏的要点的建议吗?
谢谢你。