This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:采样率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/807159/rf430frl152h-sampling-rate

器件型号:RF430FRL152H

大家好、我叫 minhyung。

我正在使用 RF430FRL152H 和 MPS430G2553 + TRF7970ABP 创建定制板。

  与 NFC 配合使用的 RF430FRL152h 定制板将通过光传感器接收 LED 灯、并将数据发送到主套件 MPS-EXP430G2ET + DLP7970ABP 并发送到 PC 以进行显示。 我们将在 Matlab 中显示数据。

多亏了 Helfried、我通过使用 MATLAB 接收原始数据成功地实时绘制了图形。 但我还有其他问题。 我希望采样率为25Hz。

但是、现在的采样率约为2Hz。 我之前就提出过这个问题、Ralph Jacobi 说:"这是不可能的。 SD14 ADC 是一款慢采集 ADC、其最大采样速率为每秒1个采样或1Hz。  使用 RF430FRL152H 时、您甚至无法接近该速度。"(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/p/806450/2986786) 如果是、现在我的情况非常危急。 我想问有关它的问题、但是、该线程已经关闭了。 所以我发布了新问题。 抱歉。  

当我看到 RF430FRL152H 的数据表时、采样频率高达2kHz。 首先、我认为采样频率不会是问题。  但如果我不加快采样率,我的情况是非常令人沮丧的。 是否有办法解决这个问题? 请帮我... TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果光传感器连接到采样速率更快的另一个 MCU、并且 MCU 的 ADC 引脚连接到 NFC 芯片的数字传感器、采样速率可以是25Hz? 有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minhyung、

    请参阅上一个主题以了解您的查询答案、其中包括对数据表中2kHz 注释的完整说明的引用、以及明确说明最大采样频率的数据表部分: e2e.ti.com/.../2645760