This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:具有 MSP EXP430的 TRF7970 Booster Pack

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/863359/trf7970a-trf7970-booster-pack-with-msp-exp430

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABP

我们使用 TRF7970 Booster Pack + MSP-EXP430评估套件来评估射频标签。

  • 我能否根据默认 GUI 在哪里设置 Tx 输出功率? 默认情况下是全输出功率吗?
  • B4 RF_Pwr 1 = I/2功率0 =全功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、默认为全功率模式。 NFC GUI 不提供切换到半功率的方法。

    如果您需要设置半功率模式、则必须修改 MSP 的固件。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、谢谢、我还有一个问题

    在我评估 SLIX2 (15963)和 NTAG213 (14443)标签时、我发现 DLP-7970ABP 无法读取 NTAG213的标签内容(存储器)、如下面的屏幕截图所示。

    对于 SLIX 标签来说是可以的。 当我使用 mobilephone NFC 读取器应用程序时、我可以读取 NTAG 213存储器(如随附的文本文件+.png 中所示)

     

    由于 RSSI 良好(0x75)、DLP-7970ABP 不读取 NTAG 213的标签内容(存储器)的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NTAG213是一个 ISO14443A - 2标签类型。 我没有此应答器的样本、而是 Mifare Ultralight、这是相同类型的。

    通过我的设置 TRF7970ABP + EXP430F5529 Launchpad 和 NFC 工具 GUI、我能够读取此标签。 您是否使用相同的设置?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ajayt、

    我已经测试了数十个 NTAG213 -您的屏幕截图未发布。

    我怀疑您正在尝试使用我们的 TI NFC 工具 GUI 读取未格式化的标签、该 GUI 只读取 NDEF 格式的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈:-

    是的、您的感应器类型相同、我认为如果您的感应器中包含存储器内容、我也应该这样做

    唯一的区别是 MSP 板、我的设置是 TRF7970ABP (v4.5)+ MSP-EXP430F5529SLP、GUI 是 TI NFC Tool.exe v1.8。

    我认为一个特殊的问题是板上的“蓝色”LED 亮起,而不考虑使用 ISO14443/ISO15963。 这是正常的吗?

    另一个因素是天线、但接收到的信号强度表明它处于良好状态。

    我们目前正在选择应答器(正如我们在设计中使用 TRF7970ABP)。 但是。 在良好 RSSI 读取标签内容失败是我的一个问题

    您能否提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是标签的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajayt、

    [引用 USER="ajayt"] TRF7970ABP (v4.5)+ MSP-EXP430F5529SLP,GUI 是 TI NFC Tool.exe v1.8。

    我已经使用该硬件测试了 NTAG213。

    这里的真正区别在于您的 NTAG213未采用 NDEF 格式。 您使用的示例设置是查找 NDEF 格式的标签、因为它是一个"NFC 读/写器"示例。 在一个完美的世界中、我们在 GUI 中有一个格式按钮、用于5类以外的其他标签、但您可以通过向智能手机写入 NDEF 消息来格式化 NTAG213。 我可以从您的智能手机捕获的标签数据中看到、它没有格式化。

    [引用 user="ajayt)]我认为一个特殊的问题是,无论使用 ISO14443/ISO15963,板上的“蓝色”LED 都会亮起。 这是否正常?

    是的、固件根据所使用的技术使用不同的 LED。 如果我正确记住了颜色方案、卡仿真和对等在与其他 NFC 设备通信时使用绿色和红色天线。

    电路板上的标签是在我们开发完整堆栈之前完成的、它用于基本 RFID 读取器示例上的技术类型。

    [引用 user="ajayt"]另一个因素是天线,但接收到的信号强度表明天线处于良好状态。

    这是因为看到了标签、只是在标签未格式化时不会显示数据。 因此、它正在被识别和选择、这意味着 RSSI 和蓝色 LED 将会显示、但数据交换部分由于未格式化的标签而失败。

    如果您想在尝试读取标签时发布 GUI 的屏幕截图、我可以确认这一点。