This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CC85xxDK -HS 1 Rx (主器件)-2 TX (从器件)问题

Guru**** 2518090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/829545/cc8530-cc85xxdk--hs-1-rx-master---2-tx-slave-problem

器件型号:CC8530

你(们)好  

我想使用1 Rx - 2TX。

这是我的设置  

第一个器件。

网络角色:主设备

应用程序角色:立体声输出基站。

-操作:自主

逻辑通道:输入左/输入右

第二个器件、第三个器件

网络角色:从属设备

应用程序角色:立体声输入卫星

-操作:主机控制

当我尝试扫描并加入纯路径命令器时、第一个设备与第二个和第三个设备链接。  但只输出第二个或第三个器件。

当我看到第一个器件的 NWM_GET_STATUS_m ()时、我得到了这一结果。

为什么第二从器件无法获得 ACH 使用?  

我在 第二器件和第三器件上使用了相同的函数 NWM_ach_set_usage (0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff、0xff)。

是否可能有1个 Rx (主)- 2个 Tx (从)?

我的问题是什么?

请详细说明。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minkyo、

    我想问题是、您将从设备配置为使用2个音频通道、这与主设备相同。 连接一个从设备后、它将占用两个通道。 您能否尝试将从属设备配置为"单声道输出卫星"? 您还应该为左声道分配一个、为右声道分配一个。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢你的答复。 我解决了问题。