主题中讨论的其他器件:TRF7970A、
我们正在使用此器件、在制造过程中、我们看到无法一致读取 RFID 标签的器件的故障率约为1%。 我发现这个问题至少在室温下显示这个问题的器件对温度敏感。 该调节设置为默认5V、但当我将其设置为手动5V 时、似乎可以解决到目前为止的1单元测试中的问题。 我需要确切了解默认、自动和手动调节的作用以及它产生这种效果的原因。 我一直在10°C 的温度下测试这些器件、尝试3600次时每秒读取一次、不良设备通常会错过高达3600的10次读取。 标签距离读取器只有30mm。