This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:器件在额定工作温度下不工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/857872/trf7964a-device-does-not-work-with-in-specified-operating-temperature

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

我们正在使用此器件、在制造过程中、我们看到无法一致读取 RFID 标签的器件的故障率约为1%。 我发现这个问题至少在室温下显示这个问题的器件对温度敏感。 该调节设置为默认5V、但当我将其设置为手动5V 时、似乎可以解决到目前为止的1单元测试中的问题。 我需要确切了解默认、自动和手动调节的作用以及它产生这种效果的原因。 我一直在10°C 的温度下测试这些器件、尝试3600次时每秒读取一次、不良设备通常会错过高达3600的10次读取。 标签距离读取器只有30mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这种行为远非预期、因此我想进一步了解。

    1) 1)这是否是一种新设计/自旋设计、问题仅在制造过程中出现?

    2) 2)设置为手动运行时、您使用什么稳压器控制设置?

    3) 3)对于需要读取大量故障的器件、如果报告了任何错误、您是否对读取过程中的故障位置进行了任何评估、 是否对硬件进行了有关电力线处于正确电压并验证射频场输出等方面的测试?

    关于这些设置、默认设置用于自动稳压器控制、但通常我们发现、在自动模式下、器件有时会尝试消耗比电源允许的更多功率、从而导致问题。 话虽如此、通常我不会期望5V 电压会出现此问题。 此问题在3V 设置中更为常见、因为您可能提供3V 电压、但自动稳压器控制器可能会尝试将其视为大于3V 的电源、这可能会导致问题。

    让我知道您可以对我的问题做些什么、这样我们就可以尝试弄清楚这里的实际情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、我错误地发布了我的问题两次、请随时删除我的最后一个问题。

    1) 1)在现场退货中也未观察到问题并得到确认、自发布以来一直是问题

    2)现有或生产

    未设置芯片状态控制、默认为5V

    未设置稳压器和 I/O 控制、默认为自动

    芯片组调用后等待15ms。

     

    我为提高性能所做的工作  

    将芯片状态控制设置为5V

    将稳压器和 I/O 控制设置为手动:VDD RF 为5V、其他 Vdd 为3.4V

    芯片组调用后等待20ms。

    3) 3)已验证读取过程中 RF 场是否正常且处于全功率状态、读取时所有电压均正确

    我想知道默认、自动和手动操作的具体情况、是否有外部电路需要手动调节、数据表中是否没有清晰说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    对于启动器、默认值和自动值是相同的。 默认设置为自动模式。

    自动模式应根据输入使用最稳定的电平、但我们发现性能的变化超出了我们的预期、并且手动模式提供了控制性能的最佳方法。 但是、您的问题与自动模式不符、我们没有看到使用自动模式时出现系统故障。 导致问题的原因是手动将 VDD_RF/VDD_X 值设置为过高(通常在3V 模式下)、因此器件无法将电压驱动到设置指示的电平。

    那么、将其设置为最大设置是有效的、但自动设置不起作用? 您是否尝试过其他设置? 我想了解某些设置是否会导致故障。

    当您说等待15与20毫秒时、这是您应用其他设置还是读取标签的时间?

    此外、在启动器件时、您是否执行数据表第6.11节"TRF7970A 初始化"中所述的软复位序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待时间是我们读取标签之前的时间、我们尝试了17mS 的等待时间、默认情况下"不"设置寄存器、自动设置可提高标签读取错误率。 我发现手动20ms 似乎做得最好。 将一个单元从700个错误改进为我们的3600次尝试中的3次。对于射频、我认为这是可以接受的、

    我是硬件工程师、我会将您的问题传递给软件。 不过、我假设不会、因为我们使用 的是 TRF7964A 中的指令、这些指令没有提到任何有关软复位的信息。

    您希望我们尝试哪些设置? 我一直在努力为制造和现场退货提供有效的解决方案。

    我仍然不清楚自动和手动模式的作用是什么? “自动”应该使用基于输入的最稳定的电平输入到什么? 以及手动模式的功能、它使用的级别和用途

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我建议使用数据第6.11节中概述的设置。 我在上一个帖子中输入了错误的器件型号、它将是您的器件 D/S 的"TRF7964A 初始化" 不过、70A 和64A 都具有此部分。 稳压器控制应该是可选的、但这是您认为最有效的、但我认为、如果设置正确、自动模式也会起作用。

    15和20 ms 之间的差异以及使用最大设置的差异使我认为、在15 ms 内、射频接口可能没有得到足够的供电。 我知道对于某些智能应答器、我们建议在读取前按时读取20毫秒的射频场。 我强烈(并受过教育)怀疑您系统另一端的转发器是否适合该类别。 )

    我必须稍微调整我对自动模式的评论。 我们希望该器件能够根据 VIN 处的输入电压为 VDD_RF 和3.3V、VDD_X 和 VDD_A 设置最佳电压电平、但 TRF7964A/TRF7970A 的情况并非如此。 我认为对于上一代器件、它们更适合这种情况。

    但是、它实际上所做的是: 默认情况下、稳压器设置算法将稳压器输出设置为比 VIN 低400mV 的"增量电压"、但不高于 VDD_RF 的5V 和 VDD_A 和 VDD_A 的3.4V

    这意味着您将失去一些可能会增加射频场输出功率的电压。

    对于手动模式、您告诉设备应使用哪些设置、设备将尝试设置这些设置。 但是、如果您告诉器件使用 VDD_X/VDD_A = 3.3V 并为器件提供 VIN = 3V、则它无法满足设置要求、并且可能会出现运行问题。 因此、在进行这些设置之前、您必须了解电源设置。

    通常、只要电源稳定、手动模式就能获得更好的性能。 需要注意的是、对于电池供电型应用、您需要考虑 VIN 随电池寿命的变化、并根据该变化确定最佳设置。

    回到您的情况、将 VDD_RF 电压增加400mV 或将导通时间增加几秒钟、这两种情况都会使应答器有更多的时间进行充电、并表明此处的问题是有足够的时间让其准备好进行射频通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的初始化序列  

    1. 提升 EN (GPIOA_PSOR = GPIO_PIN_25)
    2. SPI 直接命令0x03
    3. 等待15ms
    4. SPI 直接命令0x00
    5. 等待15ms
    6. 按照以下说明写入配置寄存器
    7. 读回配置寄存器
    8. 如果 RF 发射器关闭、将其打开 (CHIP_STATUS_CONTROL |= 0x20)
    9. 等待17ms (现在20)
    10. 复位 FIFO 命令(0x0F)在发送完成时以及接收到字节后在中断处理程序中完成。
    11. 在配置寄存器期间设置调制器和 SYSCLK 控制以及 NFC 目标方检测电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、这是一个非常有用的解释、就像老学校的 TI 数据手册;-)非常有用。 我将详细介绍一下 我们使用的是锂离子电池、因此我将介绍我们的电源在低电压下的工作情况。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、我们在两个不同的器件和不同的配置上使用 TRF7964。5V 输入电压的配置为"Default"、 我们在这方面遇到了问题、而且3.3V 版本的自动设置具有17mS 的延迟、生产线没有出现此问题、我们使用相同的标签。 实际上、我使用了一个显示此症状的器件、即切断5Vin、然后跳过它、使用3Vin 设置软件的自动延迟和17mS 延迟、这也解决了问题100%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    老实说,当我们沿着兔子洞走的时候,这种情况变得越来越奇怪了。

    从根本上说、如果延迟时间的增加改善了性能、则表明标签需要更多能量。

    然而、在3V 输入时、输出功率为70mW、而在5V 时为200mW。 因此、在这种情况下、标签的能量将更少。 如果 IT 部门能够在没有问题的情况下正常工作、则似乎无法满足我提出的所有原因、而这些原因是5V 问题的根本原因。

    在给定配置顺序的情况下、我想了解您的固件工程师是否可以尝试一次小改动。

    0x03和0x00之间的15ms 延迟不是我们以前所做的、我想知道它是否会导致软复位序列出现一些异常行为。 是否可以删除并测试此项? 理想情况下、使用以前导致故障的设置来了解该延迟是否会导致意外问题。

    除了测试结果之外、通常不需要前15ms 的延迟、而第二个延迟、即0x00之后的延迟、可以减少到1ms、直到应用寄存器配置。 这样可以节省大量的设置时间。

    我将继续讨论其他哪些根本原因可能导致这种情况...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、肯定会做实验、我可能要等到下周一才去、因为我周五下班了、我不确定软件能不能马上去。 我同意这是不寻常的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard -

    当标签读取失败时、TRF79xx 的寄存器0x0C 中返回什么内容?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、我明天应该为您提供结果。 很抱歉耽误你的时间,小工厂的篝火需要冲掉。 哦、我的软件人员说、他在首次与我分享的启动顺序中犯了一个错误。

    1. 提升 EN (GPIOA_PSOR = GPIO_PIN_25)
    2. 等待15ms
    3. SPI 直接命令0x03
    4. SPI 直接命令0x00
    5. 等待15ms
    6. 按照以下说明写入配置寄存器
    7. 读回配置寄存器
    8. 如果 RF 发射器关闭、将其打开 (CHIP_STATUS_CONTROL |= 0x20)
    9. 等待17ms (现在20)
    10. 复位 FIFO 命令(0x0F)在发送完成时以及接收到字节后在中断处理程序中完成。
    11. 在配置寄存器期间设置调制器和 SYSCLK 控制以及 NFC 目标方检测电平。

     

    红线混在一起。  15mS 等待出现在 SPI 命令和我原来的 POST 2和3交换位置之前

     

    这就是我们要测试的全部三种调节模式:默认(未设置)、自动和手动

    1. 提升 EN (GPIOA_PSOR = GPIO_PIN_25)
    2. 等待5ms
    3. SPI 直接命令0x03
    4. SPI 直接命令0x00
    5. 等待1ms
    6. 按照以下说明写入配置寄存器
    7. 读回配置寄存器
    8. 如果 RF 发射器关闭、将其打开 (CHIP_STATUS_CONTROL |= 0x20)
    9. 等待17ms (现在20)
    10. 复位 FIFO 命令(0x0F)在发送完成时以及接收到字节后在中断处理程序中完成。
    11. 在配置寄存器期间设置调制器和 SYSCLK 控制以及 NFC 目标方检测电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、遗憾的是、当前的测试方法不能让它自行了解 寄存器0x0C。 我可以告诉您、我们的终端中没有标签数据、例如下面。 我们从 TI 的另一个部门获悉、该器件存在已知问题、与计时有关?

    我们得到的输出

    $INVIND 'inventory cmd
    00:E00700001FDBE74E、#01、M=04、A=03
    CKSM:00000BF4
    CMD 正常
    $发明
    CKSM:00000000
    CMD 正常
    $发明
    CKSM:00000000
    CMD 正常

    Josh、我想问软件开发团队、他们是否可以轻松地将该寄存器转储到我们的屏幕输出中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、以下是具有以下设置的结果

    1. 提升 EN (GPIOA_PSOR = GPIO_PIN_25)
    2. 等待5ms
    3. SPI 直接命令0x03
    4. SPI 直接命令0x00
    5. 等待1ms
    6. 按照以下说明写入配置寄存器
    7. 读回配置寄存器
    8. 如果 RF 发射器关闭、将其打开 (CHIP_STATUS_CONTROL |= 0x20)
    9. 现在等待20
    10. 复位 FIFO 命令(0x0F)在发送完成时以及接收到字节后在中断处理程序中完成。

    手动模式

    3600正确读取、每秒3600 @ 10C @ 1次读取

    自动模式

    每  秒读取1次3600 @ 10C @ 1次正确读取。 第一次读时、所有其他的都失败了

    默认模式  

    每 秒读取1次3600 @ 10C @ 1次正确读取。   第一次读时、所有其他的都失败了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh、 0x0C = 02、42或44个通信错误、或者它读取补丁

    我们使用的设置是我发布的这种晨默认模式、但如果我们设置为手动、它在所有温度下都能正确读取100%的时间、我们也会测试。  

    1. 提升 EN (GPIOA_PSOR = GPIO_PIN_25)
    2. 等待5ms
    3. SPI 直接命令0x03
    4. SPI 直接命令0x00
    5. 等待1ms
    6. 按照以下说明写入配置寄存器
    7. 读回配置寄存器
    8. 如果 RF 发射器关闭、将其打开 (CHIP_STATUS_CONTROL |= 0x20)
    9. 等待17ms (现在20)
    10. 复位 FIFO 命令(0x0F)在发送完成时以及接收到字节后在中断处理程序中完成。
    11. 在配置寄存器期间设置调制器和 SYSCLK 控制以及 NFC 目标方检测电平。

    另一个有趣的注意事项是、如果我们移除标签并尝试读取它、我们会在0x0c 中得到02、这是一个冲突错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    说到提高 EN、在初始配置时、是否遵循图6-3中有关最短时间的时序图? (如果 EN2不受 MCU 控制、则可以忽略它)。

    自动模式和默认模式是相同的、因此结果匹配并不奇怪。

    0x02是否仅在标签被移除时出现一次、或者是否重复出现并在标签被移除后很好地显示? 删除时的单个0x02并不会让我感到意外、因为器件只会看到部分答案。

    当收到类似错误时、应采取哪些步骤来尝试恢复并重试? 通常、我们建议使用0x83 0x80进行软复位、重新配置、然后重试请求。 是这样做了吗?

    是否可以扫描各种稳压器控制设置? 即使在手动模式下、我也希望至少有一个或多个故障会导致故障。 这可能会在这里为我们提供一些指示。

    [引用用户="Richard Ries"]我们从 TI 的另一个部门获悉该器件存在已知问题、与计时有关?

    在这里、如果没有更多的上下文、我不知道这个人所指的是什么、但一般来说、时序对器件很敏感。 其中大多数源于作为一个开放式收发器的性质、它提供了很大的灵活性、因此需要处理射频通信的保护时间、响应时间、超时等方面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    对此进行了任何更新?

    仅供参考、我将从星期五开始至1月结束办公、因此如果我们本周没有取得太大进展、请记住这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、  

    我们似乎已经确定了一个解决方案、我们尝试了 Josh 的时序、虽然 Josh 在已知良好的器件上工作、但它使器件的错误行为根本不起作用、正如在0读取中一样。 我相信我们有解决办法  

    1. 提升 EN (GPIOA_PSOR = GPIO_PIN_25)
    2. 等待15ms
    3. SPI 直接命令0x03
    4. SPI 直接命令0x00
    5. 等待15ms
    6. 按照以下说明写入配置寄存器
    7. 读回配置寄存器
    8. 如果 RF 发射器关闭、将其打开 (CHIP_STATUS_CONTROL |= 0x20)
    9. 等待15ms  (20ms)
    10. 复位 FIFO 命令(0x0F)在发送完成时以及接收到字节后在中断处理程序中完成。
    11. 在配置寄存器期间设置调制器和 SYSCLK 控制以及 NFC 目标方检测电平。

     

    其他更改

    将稳压模式从默认更改为手动稳压且 Vdd_RF = 4.7V

    我计划在假期内测试25个已知的"不良"行为错误的器件、并让您知道结果、我将在温度范围10-45°C 内运行这些器件。 到目前为止所有使用上述参数进行的测试都表明所有25项都应通过。

    顺便说一下、感谢您的跟进、如果您希望获得此测试的结果、我忘记将其发布、只需再次 ping 我即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很高兴听到您认为已找到解决该问题的可行方法。 我喜欢这些设置调整、有时只需要像这样做一些小调整。 我希望每个系统的运行方式都一样、这样我就可以为您提供一组始终有效的神奇参数! 并且完全理解、收集完整结果需要一些时间。

    现在、我将继续将您的最新帖子标记为解决方案、但如果测试结果与预期结果不同、我们可以随时拒绝该帖子、我们可以继续集思广益、讨论我们可以转动哪些其他旋钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    以下是测试结果、该器件似乎仅根据数据表在以3V 电压运行时运行、任何5V 运行都会出现某种问题。 《具有20ms 延迟的手动4.7V》修复了一些问题、但会使其他问题变得更糟。  

    我认为 TI 可能需要实施筛选流程、并在将这些流程发送给我们之前、在默认电压为5V 且延迟为15mS 的情况下对其进行测试。

    Inv cnt 是我们要求器件获取标签信息的次数、而 Tag cnt 是我们正确接收标签信息的次数、而误读是差异。

    DUT DUT SN 库存计数 标签计数 误读
    1 JGZ285-K1966 3601. 3592 9.
    PST 3593 3591. 2.
    2. JGZ285-K1715 3600 3599 1
    PST 3601. 3601. 0
    3. JGZ285-K1167 3600 3336. 264
      PST   3601. 3. 3598
    4. JGZ285-K0894 3600 3598 2.
    PST 3596 3596 0
    5. JGZ285-K0846 3600 3600 0
    PST 3601. 3601. 0
    6. JGZ284-K3022 3600 3599 1
    PST 3600 3598 2.
    7. JGZ284-K3022 3600 3599 1
    PST 3600 3598 2.
    8. JGZ284-K2873 3600 3395 205.
    PST 3599 3599 0
    9. JGZ284-K2266 3597 3597 0
    PST 3600 3600 0
    10. JGZ284-K1967 3600 3599 1
    PST 3596 3594. 2.
    11. JGZ284-K1860 3600 3599 1
    PST 3599 3599 0
    12. JGZ284-K1755 3599 3596 3.
    PST 3599 3599 0
    13. JGZ284-K1607 3600 3599 1
    PST 3600 3600 0
    14. JGZ284-K1547 3601. 3593 8.
    PST 3600 3598 2.
    15. JGZ284-K1454 3600 3600 0
    PST 3598 3598 0
    16. JGZ284-K1323 3600 3597 3.
    PST 3591. 3590 1
    17. GZ284-K1284 3601. 3600 1
    PST 3600 3599 1
    18 JGZ284-K1192 3600 3333 267
    PST 3600 3600 0
    19. JGZ284-K0412 3600 3546. 54
    PST 3594. 3594. 0
    20. JGZ284-K0349 3600 3486 114
    PST 3593 3592 1
    21. JGZ284-K0138 3599 3597 2.
    PST 3599 3588 11.
    22. JNGZ289-T0731 3600 120 3480
    PST 3600 3600 0
    23 JCGZ285-T2904 3595 0 3595
    PST 3600 0 3600
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    只要有人遇到类似问题、就只需更新线程即可。

    由于在调试继续时共享敏感信息、因此对该功能的支持被拉离线、但电流可以说:

    1) 1)器件的测试方法不包括尝试读取 x 个延迟的标签、因此需要做的是跟踪问题的根本原因(电压、电流等) 如果我们要实施任何类型的测试屏幕、则可以进行测试和筛选。

    2) 2)我还不相信、即使进行更费力的测试、这也会是器件级问题、因为我们支持了大量使用5V 的客户。 对我进行更严格的测试导致容差失败的情况可能是100-200次误读... 但是、基本而言、读操作成功的基础是0、如果这是器件级问题、那么其他人也会看到这一点。

    我打算在确定根本原因后更新该主题、但直到那时、支持将被脱机驱动、因此不需要仔细筛选信息。