This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:旋转耦合温度监控器

Guru**** 2586295 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-RF430-TEMPSENSE, MSP-EXP430FR4133, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/860068/rf430frl152h-temperature-monitor-for-rotating-coupling

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:TIDM-RF430-TEMPSENSEMSP-EXP430FR4133TRF7970A

我正在使用 TIDM-RF430-TEMPSENSE 温度传感补丁、MSP-EXP430FR4133和 TRF7970A Booster 套件、尝试为学校项目创建概念验证。 我的团队正在尝试为工业耦合创建远程温度监控器。 第一步是证明 NFC/RFID 解决方案对于此应用是可行的。 我们已经为温度贴片 MSP-EXP430FR4133和 TRF7970A 设置了工作温度监测。 下一步是尝试通过耦合器的旋转获得概念证明。 我想我的第一个问题是、这种技术是否甚至可以用于这种应用? 其次、一些教授已经和我讨论了如何在轴周围使用圆形天线、以便贴片始终位于射频场内。 这对于 NFC 技术是否可行? 耦合的旋转速度相对较快、平均转速约为1800 RPM、因此这是我们目前面临的最大难题。 您是否有任何其他解决方案可供您针对我们的问题提出建议? 我添加了一张我们正在研究的耦合尺寸图。

谢谢、
扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    有趣的问题、但这有点超出我们的支持范围。

    我认为轴周围的圆形天线是一个好主意 、可能会起作用。 但是、您有很多金属、这将使天线的调整变得至关重要。 至少对于贴片、您应该使用 一种隔套远离金属、并小心调整天线。

    这些问题需要大量的评估和测试才能获得良好的解决方案、但我认为这是可行的。    

    此致、

    Helfried