This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:TRF7962RHBR 和 TRF7962ARHBR 之间有何差异。

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/822922/trf7962a-what-is-the-difference-between-trf7962rhbr-and-trf7962arhbr

器件型号:TRF7962A

尊敬的:


我们的客户端旧设计使用 TRF7962RHBR,是否 可以与 TRF7962ARHBR?引脚对引脚对引脚?

`s 两者有何不同?

如有任何建议、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    TRF7962在 ISO14443A 协议中有限制、这需要软件权变措施。 TRF7962A 版本中修复了这些问题。

    可在以下位置找到描述限制的文档:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa158/sloa158.pdf

    您在问题中也写下了有关 P2P 的问题。 如果您是指对等、则 TRF7962无法实现这一点。 只有 TRF7970支持 P2P。

    此致、

    Helfried