请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7962A 尊敬的:
我们的客户端旧设计使用 TRF7962RHBR,是否 可以与 TRF7962ARHBR?引脚对引脚对引脚?
`s 两者有何不同?
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lawrence、
TRF7962在 ISO14443A 协议中有限制、这需要软件权变措施。 TRF7962A 版本中修复了这些问题。
可在以下位置找到描述限制的文档:
http://www.ti.com/lit/an/sloa158/sloa158.pdf
您在问题中也写下了有关 P2P 的问题。 如果您是指对等、则 TRF7962无法实现这一点。 只有 TRF7970支持 P2P。
此致、
Helfried