This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:具有 MSP432P401R 的 TRF7970A 外部功率放大器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/816932/trf7970a-trf7970a-external-power-amplifier-with-msp432p401r

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

您好,

我们将 TRF7970A 外部功率放大器设计用于我们的应用。 我们将 MSP432P401R TI 微控制器与 SPI 配合使用以实现通信模式。

我们设计的电路板与 pdf 中的设计相同(链接如下)。

我们获得的放大和波形与 pdf 中的相同、但我们无法从天线@13.56MHz 频率读取 RFID 标签  

因此、请建议我如何通过软件读取标签 来检测 RFID 标签。

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/667/TRF7970-Exernal-Power-Amplifier-for-general-applications_5F00_V53_2800_1_2900_.pdf

谢谢、此致、

shivu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    TI 没有任何正式发布的功率放大器设计、我们也不为包括适用于我们的 NFC 和 HF RFID 产品系列的射频功率放大器在内的设计提供支持。 虽然在 E2E 上共享了一些功率放大器设计、但这些设计并未正式发布、并且不受任何形式的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的回复,

    好的、我们请与我分享您为 MSP432P401R 准备的任何代码、因为我们有 PA 和非 PA 两种设计(根据 TRF7970A 数据表)。

    我们面临 IRQ 问题。 请建议我们如何解决此问题。

    谢谢、此致、

    Shivu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    我们的完整 NFC 堆栈支持此 MCU、您可以在本应用手册中找到详细信息、包括下载软件的链接: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227

    该堆栈还可以从软件角度支持功率放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    检测 RFID 卡时,我们仍然面临问题。 我们根据数据表中提供的规格定制了天线,将天线调整为13.56MHz,阻抗调整为50欧姆。 我们无法在 IRQ 中接收数据。 请指导我们如何解决此问题。

    谢谢、此致、

    shivu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivu、

    如前所述、我们不支持功率放大器设计。  这个问题很可能是基于功率放大器的硬件-它们很难进行设计和调优、而您提供的说明使其听起来就像这样。 因此、我们在这里无法执行任何其他操作。