主题中讨论的其他器件:MSP432P401R、
您好,
我们将 TRF7970A 外部功率放大器设计用于我们的应用。 我们将 MSP432P401R TI 微控制器与 SPI 配合使用以实现通信模式。
我们设计的电路板与 pdf 中的设计相同(链接如下)。
我们获得的放大和波形与 pdf 中的相同、但我们无法从天线@13.56MHz 频率读取 RFID 标签
因此、请建议我如何通过软件读取标签 来检测 RFID 标签。
谢谢、此致、
shivu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们将 TRF7970A 外部功率放大器设计用于我们的应用。 我们将 MSP432P401R TI 微控制器与 SPI 配合使用以实现通信模式。
我们设计的电路板与 pdf 中的设计相同(链接如下)。
我们获得的放大和波形与 pdf 中的相同、但我们无法从天线@13.56MHz 频率读取 RFID 标签
因此、请建议我如何通过软件读取标签 来检测 RFID 标签。
谢谢、此致、
shivu
您好、Shivu、
我们的完整 NFC 堆栈支持此 MCU、您可以在本应用手册中找到详细信息、包括下载软件的链接: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227
该堆栈还可以从软件角度支持功率放大器。