This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:无法检测 NFC 卡

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/850754/trf7970a-not-able-to-detect-the-nfc-card

器件型号:TRF7970A

大家好、

我们在 NFC 通信设计中使用 TRF7970A。 我们能够通过 SPI 接口与 TRF7970A 通信、但无法检测 NFC 标签。

请找到所附的 TRF7970A 电阻设置文件和初始化流程。 请仔细研究一下、如果 我们缺少任何内容、请告诉我。
我还连接 TRF7970A 的 Tx 波形。 根据我的理解、我们仅在 TX 线上发送载波信号、不会进行调制。 因此、我们无法向 NFC 标签发送任何命令/数据。 因此、我们没有从 标签获得任何响应。 请告诉我们您的想法。 此外、载 波的频率为6.78MHz。 是预期频率、还是预期频率 为13.56MHz。
我们已经尝试过 OOK 调制 (100%调制深度)和 ASK 调制(10%调制深度)这两种调制技术。
供参考- 我们使用 ISO/IEC 14443A 协议和 NFC 2类标签。
此外、我们仅在一段时间内获取 TX 数据。
为了进行编码和编译、我们将在 Windows 平台中使用 e2studio。 我们使用的主机 MCU 是 Renesas Synergy 的 S5D9。
e2e.ti.com/.../Tx-Waveform.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyoti、

    首先、载波频率应为13.56MHz。 我假设您的 TRF7970A 设计中使用的是13.56MHz 晶体。

    请参阅  "调制器和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)"位7。 该位默认为"1"、需要27.12MHz 晶振。 对于13.56MHz 晶振、该位必须设置为"0"。 这将解释您在 TX 输出端测量的6.78MHz。

    请先检查此内容。 这还将证明您的 SPI 通信正常。

    您已经写道、您无法调制载波、但在发送的屏幕截图中、我看到了调制信号。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我们在将控制电阻器0x00的位7更改为0之后尝试了、并在 Tx 线路上获得了13.56MHz 频率。 请检查所附波形是否相同。 但是、我们仍然无法检测 NFC 标签。 请检查其他电阻器设置以及电阻器的流量、并告知我们是否缺少了其他电阻器设置。

    e2e.ti.com/.../NFC-Tx-Waveform.zip

    我还附上了 TRF7970A 的原理图。 请查看相同内容、如果我们需要对其进行任何修改、请告知我。

    e2e.ti.com/.../NFC_5F00_Schematic.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    请在此处回复。 我们需要将电路板交付给客户、但由于 NFC、我们陷入困境。 请尽快帮助我们解决同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我看了您发送的波形、所有时序看起来都适合与 ISO14443A 标签进行通信。

    此外、原理图看起来与数据表中推荐的原理图非常相同。 我注意到的唯一一点是 VSS_A 和 VIN 中的电感。 出于 EMI 原因、我假设这些只是铁氧体弯曲。 对于 VSS_A 、我更喜欢直接 GND 连接。 但我认为这与您无法检测标签这一事实无关。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已尝试使用您建议的设置选项。 但状态仍然相同。 我无法检测卡。 我在此附上代码文件。 请仔细研究、并建议我在哪里遗漏了什么。

    请务必尽早将其交付给客户。  

    e2e.ti.com/.../8424.NFC_5F00_coding_5F00_files.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    很抱歉、我无法查看该源代码。 如果您可以提供将在基于 MSP430 Launchpad 的读取器 EVM 上运行的 CCS 项目、那么我可以尝试在此处进行设置并 诊断读取器输出。  

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried