大家好、
我们在 NFC 通信设计中使用 TRF7970A。 我们能够通过 SPI 接口与 TRF7970A 通信、但无法检测 NFC 标签。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们在 NFC 通信设计中使用 TRF7970A。 我们能够通过 SPI 接口与 TRF7970A 通信、但无法检测 NFC 标签。
您好、Jyoti、
首先、载波频率应为13.56MHz。 我假设您的 TRF7970A 设计中使用的是13.56MHz 晶体。
请参阅 "调制器和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)"位7。 该位默认为"1"、需要27.12MHz 晶振。 对于13.56MHz 晶振、该位必须设置为"0"。 这将解释您在 TX 输出端测量的6.78MHz。
请先检查此内容。 这还将证明您的 SPI 通信正常。
您已经写道、您无法调制载波、但在发送的屏幕截图中、我看到了调制信号。
此致、
Helfried
您好、Helfried、
我们在将控制电阻器0x00的位7更改为0之后尝试了、并在 Tx 线路上获得了13.56MHz 频率。 请检查所附波形是否相同。 但是、我们仍然无法检测 NFC 标签。 请检查其他电阻器设置以及电阻器的流量、并告知我们是否缺少了其他电阻器设置。
e2e.ti.com/.../NFC-Tx-Waveform.zip
我还附上了 TRF7970A 的原理图。 请查看相同内容、如果我们需要对其进行任何修改、请告知我。
您好、Aditya、
我看了您发送的波形、所有时序看起来都适合与 ISO14443A 标签进行通信。
此外、原理图看起来与数据表中推荐的原理图非常相同。 我注意到的唯一一点是 VSS_A 和 VIN 中的电感。 出于 EMI 原因、我假设这些只是铁氧体弯曲。 对于 VSS_A 、我更喜欢直接 GND 连接。 但我认为这与您无法检测标签这一事实无关。
此致、
Helfried
你(们)好
我已尝试使用您建议的设置选项。 但状态仍然相同。 我无法检测卡。 我在此附上代码文件。 请仔细研究、并建议我在哪里遗漏了什么。
请务必尽早将其交付给客户。