This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 外部解调器输入

Guru**** 2573095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/852133/trf7970a-trf7970a-external-demodulator-input

器件型号:TRF7970A

当稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)位6 (en_ext_PA)被置位、从而启用一个外部解调器的输入时、是否有更多关于 RX_IN1/RX_IN2要求的信息?  我看不到任何规格,如电压电平、逻辑阈值、脉宽等--人们通常会在数字接口上寻找的东西。  此外、没有启用位6的副作用信息、例如、我假设寄存器0x0A 无关。

如果您能给我指出任何内容、我将不胜感激。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我刚刚检查了我们的文档、也找不到该案例的任何规格。

    由于我们不支持为 TRF79xx 设计外部功率放大 器、因此很难找到任何其他信息源。

    我将与一位同事联系、尝试了解有关您问题的更多信息、并在接下来的几天内再次与您联系。

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉、 设置 en_ext_PA 时、我无法找到符合您请求的 RX_IN 输入规格的任何数据。

    此致、

    Helfried