请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 当稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)位6 (en_ext_PA)被置位、从而启用一个外部解调器的输入时、是否有更多关于 RX_IN1/RX_IN2要求的信息? 我看不到任何规格,如电压电平、逻辑阈值、脉宽等--人们通常会在数字接口上寻找的东西。 此外、没有启用位6的副作用信息、例如、我假设寄存器0x0A 无关。
如果您能给我指出任何内容、我将不胜感激。
-Mark