This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:天线板和主板之间的距离。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/847749/trf7970a-the-distance-between-antenna-board-and-the-master-board

器件型号:TRF7970A

各位教授、您好!

我是否可以询问主板与天线之间的建议距离(H)?  此设计的规则是什么? 我发现较大的距离将产生良好的效果。 非常感谢。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnan:

    对此没有任何建议。

    天线可以尽可能靠近您需要的位置。 我们有一些设计、其中天线 位于 TRF7970A 电路周围的同一 PCB 上。

     观察到差异的唯一原因是 天线的谐振频率发生了变化。 在降低距离"H"时、您必须检查天线是否调整正确。

    读取器和标签天线之间的耦合 与磁场协同工作。  使用会干扰磁场的材料时、请记住这一点。

    此致、

    Helfried