请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 各位教授、您好!
我是否可以询问主板与天线之间的建议距离(H)? 此设计的规则是什么? 我发现较大的距离将产生良好的效果。 非常感谢。
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Johnan:
对此没有任何建议。
天线可以尽可能靠近您需要的位置。 我们有一些设计、其中天线 位于 TRF7970A 电路周围的同一 PCB 上。
观察到差异的唯一原因是 天线的谐振频率发生了变化。 在降低距离"H"时、您必须检查天线是否调整正确。
读取器和标签天线之间的耦合 与磁场协同工作。 使用会干扰磁场的材料时、请记住这一点。
此致、
Helfried