This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:具有绿色 LED 但 PurePath 配置器无法识别的 CC 调试器

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/845896/cc8530-cc-debugger-with-green-led-but-unrecognized-by-purepath-configurator

器件型号:CC8530

大家好、我有一个评估板、其中 CC8530通过 SPI 连接到 CC 调试器。 我注意到、当我从 CC 调试器上分离电路板时、它会出现在 PurePath 配置器(也是闪存编程器)中、固件版本自然为041、而不会检测到芯片。

当我将电路板连接到 CC8530并按下重置按钮时、LED 变为绿色、但我无法在已连接的器件列表中看到更多信息、因此无法对其进行编程。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    您能否分享 PPW 配置器的几个屏幕截图?

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、第一个图像来自 CC 调试器的 LED 为绿色的分离式 CC8530、第二个图像来自仅 CC 调试器。 问题是什么?

    我的电缆连接:

    CC 调试器                评估板

    GND                                GND

    目标电压感应               3.3V 外部电源

    CSn                                          芯片选择器引脚

    RESETn                                   复位引脚

    SCLK                                       SCLK

    MOSI                                         

    MISO                                        MISO

                                                     外部电源提供3.3V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享 CCDebugger 如何连接到评估板的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您自己构建了电路板。 在这种情况下、您需要彻底调试硬件以确保没有问题。 所有电源引脚是否正确连接并提供正确的电压? 您是否已验证 IC 和调试器之间是否实际连接了所有 SPI 信号?

    您是否在多个电路板上看到了相同的问题? 您是否有任何 TI 构建的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、我通过 JCLPCB 和外部焊接 SMD 连接器打印了原始的 TI 评估板 PCB。

    我直接检查了 CC8530上的电源连接(GND IOVDD VDD AVDD)、一切正常。

    对于 SPI、如果我从任何线路上拔下 Dupont 连接器中的一个、LED 将变为红色、因此这表明 SPI 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、如果我连接或不连接 RSTN 引脚、LED 无论如何都会变为绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    您是否在多个电路板上看到相同的行为? 我想这是一个硬件问题、但从照片上看很难说。  

    此致、
    Fredrik