This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:高电压天线

Guru**** 2995920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/844694/tms3705-high-voltage-antenna

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: DRV8332

您好!

我们正在设计一个基于 TMS3705读取器 IC 的 HDX 读取器、此读取器具有一个外部功率放大器。
H 桥将由48V 总线供电、并且能够提供几安培电流(DRV8332)。
整个系统的 Q 值介于5和7之间。  
天线端子上的最大电压约为700Vpp、约为240Vrms。
我可以在 TMS3705的数据表中看到、最大感应电流为+-5mA、如果我们采取一些裕度、则 R1为200k。 为了获得与典型应用相同的增益、R2应为600k。

这让我想问2个问题:

  1. 使用这些电阻器会降低放大器的相位裕度、那么它是否会保持在安全区域?
  2. 我显然超出了 Idiag 的建议范围 (1666µA、远高于240µA)、因此我希望诊断功能不起作用。 但我不明白这是否会对应用产生任何影响:这会使 IC 进入某种失效防护模式吗?  

提前感谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我们的 LF RFID 专家将于下周一之前结束工作。 很遗憾、我没有专门知识来回答这个问题。 我将以他的方式发送此邮件、但希望在星期一星期二收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我理解您对具有高电阻值的输入放大器的关注、但我们在这类值方面没有经验、无法保证这种情况能够正常工作。 在这种情况下、您需要尝试一下。

    如果使用诊断功能、器件将仅在诊断字节中为您提供信息、但不会进入任何故障保存模式。

    此致、

    Helfried