请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS3705 主题中讨论的其他器件: DRV8332
您好!
我们正在设计一个基于 TMS3705读取器 IC 的 HDX 读取器、此读取器具有一个外部功率放大器。
H 桥将由48V 总线供电、并且能够提供几安培电流(DRV8332)。
整个系统的 Q 值介于5和7之间。
天线端子上的最大电压约为700Vpp、约为240Vrms。
我可以在 TMS3705的数据表中看到、最大感应电流为+-5mA、如果我们采取一些裕度、则 R1为200k。 为了获得与典型应用相同的增益、R2应为600k。
这让我想问2个问题:
- 使用这些电阻器会降低放大器的相位裕度、那么它是否会保持在安全区域?
- 我显然超出了 Idiag 的建议范围 (1666µA、远高于240µA)、因此我希望诊断功能不起作用。 但我不明白这是否会对应用产生任何影响:这会使 IC 进入某种失效防护模式吗?
提前感谢、
维克多